结果:找到"单片机开发板 学习单片机 51单片机",相关内容1000条
  • 寻找单片机开发人员软件硬件
  • 项目一直是外包的,目前碰到的问题,现在工程师没有思路,寻找有单片机开发的人员,只负责写软件,硬件有现成的,也可以写硬件,打样贴片都不需要负责,我们自己打样贴片,只负责硬件和软件,主打产品智能家居,仪器仪表,电流电压,有愿意的私聊,开发时间30天内
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 发帖人:太阳一一昂 发帖时间:2023-08-28 17:57:00
  • 补水纳米喷雾器方案开发
  • 补水纳米喷雾器方案开发冬天是比较干燥的因为室内要开空调,或者烤火,或者柴暖都涉及到另一个问题那就是干燥,很多人脸上的肌肤就容易缺水干燥。如果不及时补水护理,就容易发生出油长痘的情况。所以补水成为了人们美妆护肤的一大重点,谁不爱美呢?通程创品推出了一个基于单片机的补水仪纳米喷雾器方案开发,详细知识说明如下。信息摘要:如果不及时补水护理,就容易发生出油长痘的情况。所以补水成为了人们美妆护肤的一大重点,谁不爱美呢?通程创品推出了一个基于单片机的补水仪纳米喷雾器方案开发。一、补水纳米喷雾器方案原理介绍本方案采用单片机NY8A051F型号芯片作为主控芯片开发,使用超声波高速震荡技术切割,可以让水和精华...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: PLC控制 发帖人:TCOOP 发帖时间:2023-02-09 15:24:00
  • M032位单片机PY32F003030开发板,可替代ST、GD华大
  • 该开发板支持PY32F003和PY32F030两种系列单片机。可以前往芯岭技术淘宝或者1688店铺购买。PY32F003系列微控制器采用高性能的32位ARM®Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达32Kbytesflash和4KbytesSRAM存储器,最高工作频率32MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路I2C、SPI、USART等通讯外设,1路12bitADC,5个16bit定时器,以及2路比较器。PY32F003系列微控制器的工作温度范围为-40℃~85℃,工作电压范围1.7V~5.5V。芯片提供sleep和stop低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: ,工具, 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2022-07-04 15:42:00
  • ST单片机缺货涨价都疯了吧,渠道优势有用。。。
  • 近一个多月以来,受国外疫情影响,最新消息法国、德国更是进行了极端的防护机制,已经“封国”了,晶圆供货紧张、人工不足。。显然,新一轮的缺货随之而来,并且根据目前看来,短期内还不能缓的过来。。作为老牌竞争对手,TI虽然也受影响,但相对的影响没那么大,TI的综合性价比凸显上来了,给大家介绍一下MSP430系列单片机是德州仪器1996年开始推向市场的一种16位超低功耗的混合信号处理器,给人们留下的最大的亮点是低功耗而且速度快,汇编语言用起来很灵活,寻址方式很多,指令很少,容易上手。主要是由于其针对实际应用需求,把许多模拟电路、数字电路和微处理器集成在一个芯片上,以提供“单片”解决方案。其迅速发展和应...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ST TI 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-10-30 11:12:00
  • STC15单片机学习笔记(2)PCB整板制作流程(电源板)
  • 视频地址:https://www.bilibili.com/video/BV1Kp4y1v7KPhttps://www.bilibili.com/video/BV1i54y1U7C3https://www.bilibili.com/video/BV1Jz4y1f7Q5画板软件----立创EDA----软件地址:https://lceda.cn/editor/画板步骤:1、新建工程作者:羽过天晴啦啦啦2、画原理图(1)点击元件库(2)选择立创商城(在立创商城选择原件可以保证有货,而且原件库都是标准的可以简化画板步骤)(3)搜索元件(1、输入AMS1117,2、搜索元件)(4)放置元件(点击放置...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: PCB 日记 发帖人:羽过天晴 发帖时间:2020-08-28 11:33:00
  • STC15单片机学习日记
  • 开个贴,记录一下自己的学习历程。B站同步视频更新。STC15单片机学习日记(1)电容https://www.bilibili.com/video/BV1Tf4y197np/STC15单片机学习日记(2)电容https://www.bilibili.com/video/BV1W64y1c7G8/STC15单片机学习日记(3)画电源pcbhttps://www.bilibili.com/video/BV1Kp4y1v7KP/STC15单片机学习日记(4)焊接核心板https://www.bilibili.com/video/BV1Jz4y1f7Q5/STC15单片机学习日记(5)焊接电源板htt...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 51 发帖人:羽过天晴 发帖时间:2020-08-20 16:47:00
  • 面向初学者的STC15单片机多任务单片机课程
  • WQX-15开发板1、作品简介第一款面向初学者的STC15单片机多任务开发板。整个开发板的所有电路可以同时运行起来。芯片运行更高效!采用框架式编程概念,统一规范书写程序,提高程序编写质量和编写速度。做到一次编写永久使用。2、作品亮点(1)采用整体设计方案,整个开发板就是一个庞大的电路群,每个课程学一部分,整个课程学完就是整个板子同时运行一个大程序。(2)外置下载器,自动完成STC单片机所需要的断电下载功能。不需要人工频繁按开关。(3)附属多功能DMX无线板,辅助完成NRF24L01无线通信、DMX512有线通信等协议。(4)附属多功能DMX无线板,使用的是STC8F2K16S2单片机,也就是...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 51 发帖人:祁绪电子 发帖时间:2019-04-28 09:25:00
  • WQX开发板STC15单片机多任务开发板
  • WQX-15开发板1、作品简介第一款面向初学者的STC15单片机多任务开发板。整个开发板的所有电路可以同时运行起来。芯片运行更高效!采用框架式编程概念,统一规范书写程序,提高程序编写质量和编写速度。做到一次编写永久使用。2、作品亮点(1)采用整体设计方案,整个开发板就是一个庞大的电路群,每个课程学一部分,整个课程学完就是整个板子同时运行一个大程序。(2)外置下载器,自动完成STC单片机所需要的断电下载功能。不需要人工频繁按开关。(3)附属多功能DMX无线板,辅助完成NRF24L01无线通信、DMX512有线通信等协议。(4)附属多功能DMX无线板,使用的是STC8F2K16S2单片机,也就是...
  • 所属专栏: 其他新品分享 标签: 发帖人:祁绪电子 发帖时间:2019-04-27 19:41:00
  • 如何学ad
  • 如何画说stm32的板子,入门级的吧,原文链接:http://forum.eepw.com.cn/thread/280578/1
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 发帖人:初恋是电子 发帖时间:2019-01-01 19:35:00
  • 基于51单片机的微型电压表
  • 很多新手包括我也是,学会用proteus后,很新奇但不知道仿真什么。今天我仿真了一个微型单片机,有兴趣的是新手可以仿真一下这个是我在proteus中的仿真,新手可以照猫画虎的试一下。制作一个电压表#include<reg51.h>#defineucharunsignedchar#defineuintunsignedintucharcodeled[10]={0xc0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};uintvolt;sbitCLK=P3^3;sbitSTART=P3^0;sbitEOC=P3^1;sbitOE=P3^2;v...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 51 发帖人:小马玩转单片机 发帖时间:2018-11-16 15:54:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: